This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:SYSREF 和无 DAC 输出问题

Guru**** 2856710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1025920/dac38rf83-sysref-and-no-dac-output-questions

器件型号:DAC38RF83

DAC38RF38 SYSREF 输入的最小 Vcom 和最大 Vcom 是多少?    数据表中的典型值仅为0.5V。    此外、Min VI (DPP)是什么?  数据表仅给出了典型值(800mV)和最大值(2000mV)。    我们使用1.2V Vcom 和0.66Vdpp 的信号来驱动该电压。     它能起作用吗?     我们不希望交流耦合 SYSREF 信号、因为我们使用脉冲(理想情况下为2、根据数据表)来驱动它、而不是恒定的 SYSREF 时钟。

此外、如何在没有正常工作的 JESD 接口和 SYSREF 的情况下测试 DAC 输出?    似乎可以使用第1/2页寄存器0x2F 和0x30来设置多 DUC 输入的恒定输入(而不是 JESD)。   但当我这么做时、将 NCO 设置为非零频率、并且看不到 Vout (1或2)的任何输出。     我已经配置了 DAC、没有设置警报、内部 PLL 处于锁定状态。     我的应用相当简单、DAC 输入速率为720Msps、内插为8倍、使用内部 PLL、启用 NCO 并设置为0x3000_0000_0000。

如果我向您发送配置寄存器设置、您能否验证设置?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    SYSREF 相关答案可在以下帖子中找到:

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/941686/dac38rf89-minimum-sysref---and-dac_clk---input-differential-voltage-and-min-max-input-common-mode-voltage/3479210?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sysref%2525252520vcm#3479210

    您可以使用 DAC 常量输入以 NCO 频率发送音调。 如果设置为二进制补码、则最多可以发送0x7FFF 的代码。 我建议为二进制补码的常数代码发送0x4FFF、因为正弦/余弦具有相同振幅(即 sqrt (i^2+q^2))的相位增益为3dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    您可能需要对 SIF_SYNC 进行切换以初始化 NCO。 请参阅 SYNC_NCO 寄存器、以检查相应地复位 NCO 需要哪些信号。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我的问题。    这没有很好的记录(或者我可能忽略了它)。   我使用 GUI (在仿真模式下)来查看写入了哪些寄存器、以及在点击"Update NCO"按钮时它们的顺序。    它执行以下操作:写入频率寄存器(0x1E - 0x20)、后跟相位寄存器(0x1C、0x1D)、然后切换 SPI_SYNC 位(寄存器0x28 = 0x2、然后返回0x0)。    当我这么做时,它就起作用了(但如果我在频率寄存器之前写入相位寄存器,这些都是某些 AUTO_SYNC 寄存器集的一部分吗?)。     如果尚未添加到数据表中、我建议将其添加到数据表中。

    谢谢!