This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 切断射频

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1025128/cut-off-furequency

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

AWR1843有两个位置、您可以在其中设置截止频率。 每个截止频率的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您是指 HPF 截止频率。 AWr1843在 Rx 链中有两个串联高通滤波器、每个滤波器截止频率可由用户独立设置。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek

    感谢您的回答、我无法理解 HPF1和 HPF2默认为17.5kHz 和35kHz。

    也许我必须根据我设计的线性调频脉冲的额定值来指定它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您是指175kHz 和350kHz。 HPF 截止频率通常基于您想要滤除的低频分量的数量以及您期望检测的最小距离物体。 理想情况下、所有物体都应超出 HPF 截止频率。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek

    感谢您的宝贵意见。

    换句话说、除非发出频率高于此截止频率的波形、否则无法检测到物体、对吧?

    在这种情况下、它必须是 IF 频率大于350kHz 的波形、对吧?

    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek

    推导最小检测距离 dmin 的方法是否使用 AWR1843中设置的 HPF2的截止频率 f2?

    DMIN = c * f2 /(2 * S)

    DMIN:最小检测距离
    C:雷达速度
    F2:HPF2截止频率
    S:线性调频脉冲斜率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivik 感谢您的善意。