This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700:IQ 失配校准不工作

Guru**** 2946930 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7700, AFE7700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1025757/afe7700-iq-mismatch-cal-not-working

器件型号:AFE7700

我将 AFE7700EVM 与 Latte lib 20.1搭配使用。 AFE7700配置为 mode2 (RX=TX=FB=245.76Msps)。 JESD 通道已启动。

我已使用带通滤波器环回 FB1上的 TX1。

该电路板连接到 ZCU102、FPGA 内部的 NCO 将生成 CW 音调。

我无法执行 TX QMC 校准。

当我执行以下命令时、输出信号上没有发生任何变化:AFE.TOPTO.TIMINGCTRL.txToFbSelectCh (1、0)

-是否有其他功能可检查是否已启动? (或问题所在)

- FPGA 应生成什么信号进行校准?

谢谢

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我通过电子邮件回复了您。 让我们继续通过电子邮件进行讨论。  

    此致、

    Vijay