This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:Windows 10上的 Latte 软件

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1024107/afe7950evm-latte-software-on-windows-10

器件型号:AFE7950EVM

您好!

我在 EVB 上做了很多工作、最近我们将窗口更改为 Windows 10、然后我得到了下一张图片、似乎没有运行 Latte 代码、setup.py 也没有 init.py

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地按了 F7而不是 F5 (运行 py 文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arye、

    感谢您在解决问题时作出答复。 Latte 在 Windows 10上工作。 在 Latte 中、F5用于运行完整脚本、而 F7用于运行选定的脚本部分。   

    此致、

    Vijay