This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:每通道最大数据速率和 ADC/DAC 数据速率(如果单独运行)。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7700EVM, AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1039258/afe7700evm-max-data-rate-per-lane-and-adc-dac-data-rate-if-run-individually

器件型号:AFE7700EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7700

您好!

我想知道、AFE7700EVM 卡每通道的最大数据速率是多少? 如果 ADC 和 DAC 独立运行、每个通道的 ADC 和 DAC 的数据速率将是多少?

谢谢、

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    Rx ADC 和 DAC 支持的最大数据速率 分别为250MSPS 和750MSPS。

    假设采用8b/10b 编码、如果4个 ADC JESD 通道用于输出速率为250MSPS 的4个 Rx ADC 通道、则 JESD 通道速率将为10Gbps;如果 4个 DAC 通道使用8个 DAC JESD 通道、输出速率为750MSPS、则 JESD 通道速率将为15Gbps。

    当配置 为使用较少数量的 JESD 通道时、AFE7700还支持高达24.75Gbps (采用64b/66B 编码)的更高 JESD 通道速率。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijayandra、您好!

    我计划将此 EVM 卡用于 JESD204C。 您能告诉我 JESD204C (64b/66B 编码)吗?

    在 AFE7700四通道通用数字射频收发器数据表中、我们看到8个高达29.5Gbps 的串行器/解串器收发器、但您提到它将支持高达24.75Gbps 的速率。 这令人困惑。 29.5Gbps 是每个串行器/解串器通道速率还是组合8个串行器/解串器通道速率?

    我们计划一次仅将一个通道用于 ADC/DAC、那么每通道的最大 JESD 速率是多少?

    谢谢、

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以仅使用 ADC 还是仅使用 AFE7700EVM 中的 DAC? 我们希望仅从 AFE7700EVM 运行 ADC 单通道、那么64b/66b 的 JESD 通道速率是多少?  

    我们还想知道、如果我们仅从 AFE7700EVM 运行 DAC 单通道、 那么64b/66b 的 JESD 通道速率将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    AFE7700每个 SERDES 通道支持高达29.5Gbps 的通道速率。 但使用8b/10b 编码时需要29.5Gbps。 如果使用64b/66b 编码、则所需的最大通道速率为24.75Gbps。 JESD 标准建议在信道速率大于16Gbps 时使用64b/66B 编码。 这就是我提到 最大 通道速率 为24.75Gbps 的原因。  

    当对4个 ADC 数据使用64b/66B 编码和一个 JESD 通道时、如果 ADC 数字输出数据速率为187.5MSPS、通道速率将为24.75Gbps。 请注意 、瞬时带宽是数据速率的80%。 在本例中为150MHz。

    例如、如果100MHz 瞬时带宽足以满足您的应用需求、您可以使用125MSPS 的输出数据速率。 与上述情况类似、如果 一个 JESD 通道用于4个 ADC 数据、则通道速率将为16.5Gbps (假设采用64b/66b 编码)。

      同样的计算也对 DAC 有效。

     在关闭未使用的数据转换器的情况下、只能运行 ADC 或仅运行 DAC。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    [引用 userid="389758" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1039258/afe7700evm-max-data-rate-per-lane-and-adc-dac-data-rate-if-run-individually/3853091 #3853091"]但使用8b/10b 编码时需要29.5Gbps。

    但8b10b 可以达到29.5Gbps 吗? 如何实现这一点?

    正如您提到的

    [引用 userid="389758" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1039258/afe7700evm-max-data-rate-per-lane-and-adc-dac-data-rate-if-run-individually/3853091 #3853091"] JESD 标准建议在信道速率大于16Gbps 时使用64b/66B 编码。[/quot]

    然后、我们应该能够使用64b/66b 实现29.5Gbps。

    为了进行验证、我们计划使用最大 JESD 通道速率。

    谢谢、

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 JESD204C 标准文档中、表说明  

    如果数据速率大于16G、不建议使用8b10b。

    谢谢、

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    支持的 Rx 输出/ Tx 输入速率是 62.5MSPS 的倍数、即125、187.5、250MSPS 等  对于您计划使用的 JESD 模式、只能使用125和187.5 MSPS 数据速率。  对于使用64b/66b 编码的数据速率、通道速率将分别为16.5和24.75Gbps。 因此、实际所需的最大通道速率为24.75Gbps。  

    尽管 JESD 标准不建议这样做、但 AFE7700在此模式下支持8b/10b 编码。 高达184.32MSPS (略小于187.5MSPS)的数据速率可用于获得~29.5Gbps 的通道速率(采用8b/10b 编码)。  

    此致、

    Vijay