This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:高速射频数据传输

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1040670/afe7900-highspeed-rf-data-transfer

器件型号:AFE7900

我正在寻找可实现6Gbps 以上无线数据传输的解决方案。  AFE7900是否适合此应用、如果适合、芯片可以支持的数据速率是多少、支持的距离是多少? 如果不是、有哪些产品可以实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE7900能够在4个 TX 通道和4个 RX 通道(每个通道)上传输和接收高达1.2GHz 的射频带宽。   它具有业界最高的性能。   最终系统设计人员需要根据 AFE7900的射频能力确定6+Gbps 的数据是否可以无线传输。  这取决于您使用的调制方案、LNA 和 PA 以及 AFE7900无法控制的其他因素。