This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于平衡-非平衡变压器和滤波器 IC 的建议

Guru**** 2618685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1036237/suggestion-on-balun-and-filter-ic

您好!

您能不能建议任何支持2-6GHz (射频频率)范围且适用于军事/国防/航天应用的不平衡变压器和滤波器部件。 

谢谢、此致、

Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nireeksha、

    我建议使用电路 MTX2-73+

    www.minicircuits.com/.../MTX2-73 .pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您的器件建议。

    这是0603封装的一部分吗? 如果不是,是否有任何具有0603封装且频率要求相同的宽带滤波器部件?

    还有任何具有相同频率(2GHz - 6GHz)的窄带平衡-非平衡变压器部件吗?

    您能不能建议一 个频率范围与平衡-非平衡变压器相同的滤波器部件、因为它适用于航空航天和军事应用。

    此致、

    Nireeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nireeksha、

    最好查看 Minicircuit 网站以了解此平衡-非平衡变压器是否适用于您的应用。

    Anaren 和 Johanson Technologies 是其他推荐的在上述频段中开发外形更小的平衡-非平衡变压器的供应商。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您提供信息。

    此致、

    Nireeksha