This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:与定制文件搭配使用时输出信号的寄生调制。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1037720/tsw38j84evm-parasitic-modulation-of-output-signal-when-used-with-custom-file

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件: TRF3722TRF3705

您好!

我将 TSW38J84EVM 与 TSW14J56EVM 配合使用、通过将 csv 加载到 HS DC Pro 来传输 BLE 前置放大器、并在使用 AD9082-FMCA-EBZ 评估板读取 TSW38J84EVM 输出时在 Matlab 中执行粗调频率补偿、 并且将接收到的信号与已知前导码序列相关联、那么相对于参考前导码序列、发送的前导码似乎具有某种寄生相位调制。 我已经检查了 AD9082接收器板、过去它没有收到此类信号的问题、因此我认为 TSW37J84EVM 的配置有问题。

我已附加我使用的 csv 文件。 它是一个以10MHz IF 为中心的1MHz BW 信号、在作为外部图形文件加载后、HS DC Pro 中显示的波形与文件内容一致。

我已经提取了传输的前置放大器并将其除以参考前置放大器序列、以找到信号空间在前置放大器持续时间内的相对相移、其绘制如下:

似乎有一个明显的正弦相移、该相移始终如一地出现。 这两个图来自 AD9082评估板的两个不同读数、相隔了几个小时。

TSW38J84EVM 按照用户指南中的说明进行配置、以 CLK_IN 为基准的10MHz 频率、提及的 PLL1和 PLL2 LED 亮起。 下面是 TSW3XJ8X GUI 的"警报和错误"页面的屏幕截图。 我可以告诉您将正确的固件(DAC3XJ84_LMF_442)加载到 TSW14J56EVM 中。

是否有突出显示的特定警报?

e2e.ti.com/.../BLE.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、"TSW37J84EVM"是一个拼写错误。 它应该是"TSW38J84EVM"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输的前导码和前导码参考序列之间的相对相移在 TSW38J84EVM 传输的前导码之间也有显著差异:

    使用 TRF3722和 TRF3705 (具有来自 N5181A 信号发生器的2.4GHz LO)的情况如下:

    在使用 TRF3705的情况下、前导码之间的相位差似乎始终~90度。

    我正在使用的 csv 文件仅包含一个 BLE 前导码的 IQ 样本、因此我认为 TSW38J84EVM 在前导码之间来回循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    点击"发送"按钮后、HSDC PRO 只能传输一次前导码。 HSDC Pro 将持续回放相同的波形、不包括循环后的前导码周期。  

    如果您有特定的射频性能问题或 JESD204相关问题、我们可以提供支持、请随时列出这些问题。不幸的是、我们无法在您的具有调制和解调功能的软件定义无线电项目上为您提供支持。 您有太多的算术和交叉相关问题需要在您的大学通信课程中解决。 这是系统特定的、我们无法详细了解。

    -Kang