This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135与 BLE 共存

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1036705/cc3135-coexistance-with-ble

主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

我使用 CC3135作为 wifi、让我们的器件连接到互联网
以及一个 nRF52、用于将我们的器件连接到智能手机。

为了保护 BLE 频带免受 Wi-Fi 的影响、我们必须使用 CC_COEX_ IN 引脚。

由于知道每个射频组件都有自己的天线、我们必须使用双天线模式并遵循 SWRA608A、
这种模式得到了很好的支持。


但是、在 SlWlanCoexMode_e 枚举中、我只能配置单个共享天线。

注意:用于 CC3135驱动程序的驱动程序版本是  3.0.1.60。

请帮帮我。

此致、
梅赫迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    是否可以更新到最新的主机驱动程序? 您可以从我们的 CC32xx SDK 中获取该内容。  您还可以共享您所引用的代码的代码片段吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    首先、感谢您的回复、  

    我获得了 SDK 版本5.20.00.06 (我认为是最后一个版本)、所需模式在共存模式枚举中尚不存在。

    考虑到 SWRA608A 文档(第3.2段)后双天线模式的值为2、服务包是否支持所需模式、但未进行枚举。

    此致、

    梅赫迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mehdi、我将注意到这是稍后 SDK 中修复的错误。