This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:有关功率电平输出的阐述

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1036701/dac38rf82-clarification-on-power-level-output

器件型号:DAC38RF82

大家好、

你好。

我们的客户有以下查询:

"在 DAC38RF82数据表中,输出功率级别与频率间的关系以图形图(随附)的形式给出,其中,随着频率的增加,功率级别的降低。 但在数据表的第8.3.29节 DAC 传递函数(第64页)中、它提到在满量程输出电流时、功率级别为7dBm (假设没有损耗)。

 

请详细说明相同内容并为我们提供@ 4GHz 输出功率级别。"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    4GHz 时的输出功率应约为-1.5dBm。 降低功率级别有几个原因。  

    1、DAC 的正弦响应会随着频率升高而导致输出幅值降低。  

    2.较高频率下 DAC 的回波损耗较差,因此较高频率下来自 DAC 的输出功率较低。  

    此致、

    Neeraj