This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:相移器和失真

Guru**** 2990390 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1035281/trf370417-phase-shifter-and-distortion

器件型号:TRF370417

大家好、

我们的客户将 TRF370417视为矢量乘法器/调制器、并希望在整个0.05 - 6GHz 配置中确认 IQ 相移功能。 他想知道、在给定基带输入的情况下、是否可以将相位移动整个360度、以及是否有一种方法来仿真该器件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRF370417是一款从基带到射频的 I/Q 上变频发送器。

    它本身没有 I/Q 相移功能。 用户将为射频升频转换提供基带 I/Q 数据。 LO 被注入到乘法器电路中以执行 RF 转换的复数 I/Q 乘法器。  

    I/Q 信号的给定条件是 I/Q 必须具有正交关系(即通过希尔伯特变换90度偏移)。  

    外部数模转换器(DAC)可以具有用于相移操作的 TRF370417的相移波形、但 TRF370417本身没有相移功能。  

    -Kang