This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频脉冲检测器电路

Guru**** 2927950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2110, LMH2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/980296/rf-pulse-detector-circuit

主题中讨论的其他器件:LMH2110LMH2121

您好、TI 专家

请推荐一些可用于检测非常窄的射频脉冲的产品?
100-500ps 宽?
频率范围为3-12GHz
灵敏度不是太重要、因为脉冲是高功率。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额定频率最高的功率检测器是 LMH2110。  它的额定频率高达8GHz。  如果您仅使用高信号而不需要使用全动态范围、则该器件可能适用于高达12GHz 的频率。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是一个非常好的对数放大器、但响应速度慢:2.2us。 我正在寻找能够检测500ps 和1ns 之间脉宽的器件。 上升时间需要为50-75ps?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托马斯:

    已确认。  我们的产品系列是 LMH2121、是真正的最快响应检测器。  其额定上升时间为165ns、但仍然不够快、无法满足您的应用需求。  它的额定频率为3GHz、比12GHz 低~20dB、但可能可用于高输入功率。

    -RJH