This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444 LO 步长

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/980215/afe7444evm-afe7444-lo-step-size

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

尊敬的 TI 团队:

大家好。

我在 AFE7444 TRx 芯片上工作。 在执行跳频时、我想改变步长为1Hz 的 AFE7444 LO。 AFE7444能否支持1Hz 步长? 如果没有、它将支持的最小步长是多少。

等待您的确认。

谢谢你。

Sreehari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreehari:

    不,不是很好。  AFE74xx 具有一个32位 NCO。  确切的步长取决于数据转换器采样时钟。  最小分辨率为:Fclk / 2^32。

    例如、3GHz ADC 时钟将产生3G/2^32 ~= 0.698Hz 的步长。  步长小于1Hz、但不完全是1Hz。

    -RJH