This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:JESD204C 传输层问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/978250/afe7799-jesd204c-transport-layer-problem

器件型号:AFE7799
主题中讨论的其他器件:AFE7769

大家好、

我有一个关于 AFE7769在 TX 方向(从 FPGA 到 DAC)的 JESD204C 传输层的问题。

我在 JESD204C 48410模式下使用 AFE7769收发器的 TX 端。 为此、我将使用 Latte 工具生成的配置文件。 为了向收发器发送数据、我使用了 Zcu102板和 Xilinx JESD204C IP。

意见1:

在这种配置下、当我将256位 AXI 流数据提供给 Xilinx JESd204C IP 时:(255下降到0)

4x{sample2_sine[7:0]、sample2_sine[15:8]、sample2_cos[7:0]、 sample2_cos[15:8]、sample1_sine[7:0]、 sample1_sine[15:8]、sample1_cos[7:0]、 sample1_cos[15:8]}

(此顺序与 您先前发送给我的 ZCU102电路板 AFE7769示例设计中 translation_lay_afe77xx_48410.v 文件中给出的顺序相同。)

我无法在收发器的输出端观察到单个音调。

意见2:

但是、当我将 字节顺序更改为(255下降至0)时:

4x{sample2_sine[15:8]、sample2_sine[7:0]、sample2_cos[15:8]、 sample2_cos[7:0]、 sample1_sine[15:8]、 sample1_sine[7:0]、sample1_cos[15:8]、 sample1_cos[7:0]}

我在收发器的输出端获得单端到脉冲、但这次本底噪声非常高(峰值以下40db、16位 DDS)。  

正如您所知、示例设计适用于 JESD204B 链路。 JESD204B 和 JESD204C 配置的传输层是否存在订单差异? (我希望 JESD204C 的传输层和 AFE7769的 B 传输层相同。)

如果存在差异、正确的顺序是什么?

祝你度过美好的一天!

Tamer Güdü 博士

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gudu 博士、

    我们无法对 Xilinx JESD204C IP 进行过多评论。 请仔细检查您的 Vivado 版本。 根据我们与 Xilinx 的最新讨论、他们开始建议使用 Vivado 2020.2作为204C IP 的新基线、尤其是64/66B 编码选项。

    对于这两个选项、请仔细检查测试音输出。 请确认 AFE77xx 发出的测试音是否工作正常。  

    此外、如果您看到 DAC 报告的任何204C 链路错误、请提供建议。 谢谢你。

    请告知文件"translation_lay_afe77xx_48410.v"的来源。 这是 TI 自己的 JESD204C IP 吗?  

    -Kang