This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7700EVM:谐波和杂散数据

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/977047/afe7700evm-harmonics-and-spur-data

器件型号:AFE7700EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7700

大家好、

很高兴看到  TI 的新器件 AFE7700。

根据数据表、Tx 的工作频率高达6GHz、带宽为600MHz (最大值) 、Rx 的工作频率高达6GHz、带宽为200MHz (最大值)。

我想知道 Tx 或 Rx 在整个频带中生成的杂散和谐波。

 

请使用频谱分析仪将以下数据发送给我:

TX: 1GHz (单音)输出。  

  a.电话噪声图(高达100MHz 偏移)。

  b.量谱分析仪屏幕截图、其跨度设置为500MHz、4GHz、12GHz 和20GHz。

 

TX: 2 GHz (单音) 输出。  

  a.电话噪声图 (高达100MHz 偏移)。

  b.量谱分析仪屏幕截图、其跨度设置为500MHz、4GHz、12GHz 和20GHz。

 

3. TX: 3 GHz (单音) 输出。  

  a.电话噪声图 (高达100MHz 偏移)。

  b.量谱分析仪屏幕截图、其跨度设置为500MHz、4GHz、12GHz 和20GHz。

 

TX: 4 GHz (单音) 输出。  

  a.电话噪声图 (高达100MHz 偏移)。

  b.量谱分析仪屏幕截图、其跨度设置为500MHz、4GHz、12GHz 和20GHz。

 

5. TX: 5 GHz (单音) 输出。  

  a.电话噪声图 (高达100MHz 偏移)。

  b.量谱分析仪屏幕截图、其跨度设置为500MHz、4GHz、12GHz 和20GHz。

 

6. TX: 6 GHz (单音) 输出。  

  a.电话噪声图 (高达100MHz 偏移)。

  b.量谱分析仪屏幕截图、其跨度设置为500MHz、4GHz、12GHz 和20GHz。

 

同样,对于 Rx 链,我需要以下数据:

RX: 1 GHz (单音) 输入。  

  a. 10MHz 或20MHz 下变频和滤波信号的频谱。 请生成具有最小频率分辨率和最大跨度的图形。

 

2. Rx: 2 GHz (单音) 输入。  

  a. 10MHz 或20MHz 下变频和滤波信号的频谱。 请生成具有最小频率分辨率和最大跨度的图形。

 

3. Rx: 3 GHz (单音) 输入。  

  a. 10MHz 或20MHz 下变频和滤波信号的频谱。 请生成具有最小频率分辨率和最大跨度的图形。

 

RX: 4 GHz (单音) 输入。  

  a. 10MHz 或20MHz 下变频和滤波信号的频谱。 请生成具有最小频率分辨率和最大跨度的图形。

 

5. Rx: 5 GHz (单音) 输入。  

  a. 10MHz 或20MHz 下变频和滤波信号的频谱。 请生成具有最小频率分辨率和最大跨度的图形。

 

6. Rx: 6 GHz (单音) 输入。
  a. 10MHz 或20MHz 下变频和滤波信号的频谱。 请生成具有最小频率分辨率和最大跨度的图形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jazyn、

    您可以使用数据表中的一些图。  

    您是否可以访问 AFE7700完整数据表?

    如果没有、请在以下地址申请访问: www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的回复。 我有器件 AFE7700的完整数据表。

    我想根据我的要求(频率和跨度)在评估板上查看结果。 完整的数据表目前还没有完全满足这一目的。 此外、我无法 仅根据系统和电路板设计的数据表值(出于理解的原因)继续操作。

    您能否从评估板获取所需的图形并将其发送给我用于分析器件性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jazyn、

    我向您发送了一封私人邮件。 让我们离线更详细地讨论一下。  

    此致、

    Vijay