This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950设计文档

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7988, AFE7989, AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/976625/afe7950-design-documents

主题中讨论的其他器件:AFE7950AFE7988AFE7989AFE7920

我需要 AFE7950的详细设计文档、如数据表、编程指南等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    由于 AFE7950尚未公开发布、我们无法在 e2e 上进行讨论。 让我们脱机。 我直接给您发送了一封邮件。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我看到您已经可以访问 AFE7950安全文件夹(2021年1月29日授予)。 要访问此页面、请访问 www.ti.com/mysecuresoftware

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    好的、我已经向您发送了一封电子邮件。

    1.我们尝试设计一个接收器,以在800MHz 附近直接处理 IF 带通信号。 由于它需要1ns 的时间分辨率、因此我不知道 AFE7950是否可以输出1Gsps 的数据速率(在 DDC 之后)。

    2.需要将 I & Q 与16位数据包含在输出中。 数据将通过串行器/解串器通道发送。 我不知道串行器/解串器通道是否具有足够的带宽来发送此数据。

    此致、

    Wesley Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    遗憾的是、AFE79xx 的数据表仅涵盖 AFE7920、AFE7988和 AFE7989。 没有 AFE7950。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    在安全文件夹中有单独的 AFE7950数据表。 请参阅。 我将直接向您发送邮件、以供进一步沟通。  

    此致、

    Vijay