This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:ADC 和 DAC 的 AFE7920IABJ 分辨率

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/976904/afe7920-afe7920iabj-resolution-of-the-adc-and-dac

器件型号:AFE7920

大家好、

请帮助提供 AFE7920IABJ 中内部 ADC 和 DAC 的分辨率。 数据表中不包含此信息。

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们在数据表中提供了 NSD (噪声频谱密度)和 NF (噪声系数)规格。 量化噪声贡献低于热噪声性能、无法在论坛上进行讨论。 请让客户联系销售团队、以便我们可以离线解决他们的问题。 谢谢你。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    很高兴获得您的反馈。 但问题不在于噪声、问题在于分辨率、ADC 和 DAC 的位数如何、比如18位或24位。

    如果您还意味着无法在此处讨论这一点、 我建议客户咨询销售人员。 我可能需要您进一步确认。 谢谢。

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我们不希望在公开论坛上披露此信息。 请让客户联系他们在 TI 的当地销售助理以联系我们。 我们还想了解他们需要知道解决办法的原因。 分辨率(位数)对该收发器的使用影响很小。 本底噪声和噪声系数在这方面发挥着更大的作用。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    很高兴获得您的反馈。 我们建议客户向销售人员寻求帮助。

    B.R.

    Eric