This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/975517/dac38rf83-dac38rf83

器件型号:DAC38RF83

您能不能帮助将什么频率和电压插入到 DAC38RF83的单端时钟(DACCLKSE)中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Modi、

    频率范围为100MHz 至9GHz。 最大电压为1.5Vp-p、交流耦合。 最小值约为200mVp-p

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。

    正弦时钟信号是否适合用于获得良好性能的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Modi、

    是的。 我们在实验中使用信号发生器来驱动该时钟信号、输出为正弦波。 确保您使用的时钟源具有低相位噪声、因为这对 DAC 的性能至关重要。

    此致、

    Jim