This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:I 频道不工作

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/989885/trf372017-i-channel-not-working

器件型号:TRF372017

您好!

   我们也被跟踪到其他一些工作中、因此无法跟进此问题。  

自上次讨论以来、我们尝试了以下操作:

1) 1)将 DAC 的 I 通道馈入 IQ 调制器的 Q 端口、并有输出(DAC 的 Q 断开连接)。  

2)将 DAC 的 Q 通道馈入 IQ 调制器的 I 端口、并有输出(同时 DAC 的 I 断开连接)。  

状态:当 DAC 的 I 连接到调制器的 I 时、就没有输出!

请提供建议并感谢您的持续帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们返回到原始线程、以正确保存所有跟踪/历史记录。  

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/968455/trf372017-image-rejection/3594827?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A137936#3594827

    您可以回复上述论坛。

    我们需要检查任何焊接和返工情况的简单答案。 请查看是否可以将 SMA 线直接连接到调制器的 I 输入、以查看 TRF372017是否有输出。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试回复原始线程、但它已锁定。  

    我们已更换调制器 IC、问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有关此主题的最后一个帖子的摘录。

    我记得、您之前曾执行过一个实验、在该实验中、您关闭了 I 通道 DAC 上的信号、发现调制器输出没有变化。  同样、如果您关闭 Q 通道 DAC 的信号、整个调制器输出将消失。  这确实表明了一个糟糕的 I 通道。

    我不能想到会使 TRF3720中的一个通道断开的寄存器设置问题。  那么、让我们首先确认几件事情。  让 DAC 输出低频信号、例如30MHz。  然后使用探头、您应该能够将 I/Q 走线向下穿过耦合电容器、穿过耦合电容器并到达器件的引脚。  在本实验中、您是否确实看到每个通道的正交30MHz 音调一直到调制器引脚?

    此外、检查耦合电容器前后的 VCM。  在电容之前、您应该会看到 DAC 想要运行的共模电压。  在电容之后、您应该会在所有四个 BB 输入上看到1.7V 电压。

    因此、当我们上次进行通信时、您能够确定没有 I 信号。  最近、您交换了调制器 IC、但没有看到任何变化。

    我认为为 I 侧供电的 DAC 通道存在问题。  我将向您讲述一个故事...我最近遇到了一个非常类似的问题。  我有一个 DAC +调制器工作正常、然后突然、边带和载波馈通发生了故障。  与您的情况类似、我发现 I 通道 VCM 已关闭、并进一步发现 I 通道上没有信号。  我四处走动、发现我的问题是间歇性的、并受到电路板弯曲的影响。  我怀疑该通道引脚上的 DAC 不良或焊点不良。  最后、我更换了 DAC、解决了问题。

    请尝试更改 DAC 器件、然后查看它是否可以解决问题。

    -RJH