This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769-3P5EVM:TX QMC 和 LO 校正

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/988630/afe7769-3p5evm-tx-qmc-and-lo-correction

器件型号:AFE7769-3P5EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769

大家好、

在 AFE7769的 TX 输出端、我在 本机振荡器频率(3.5GHz)处和周围看到不需要的杂散音调。 它是由引起的  

LO 泄漏、我想通过 Latte 软件激活 AFE7769中的 LO 和 QMC 例程。 为此、(我将 AFE7769-3.5EVM 与 ZCU111 FPGA 板配合使用)

我将 TX 1连接到 FB1  

2.添加

  sysParams.enableTxIqmcLoITrackingCorr = True

   sysParams.txIqmcExternalDelayValue =[0、0、0]

  sysParams.txIqmcFullBandEstimation =真

  sysParams.txIqmcCalibMode = 0

  向我的 Python 脚本添加了 AFE.TOPTO.TIMINGCTRL.txToFbSelectCh (1、0)行以覆盖 FBLOOP 引脚并指示 FB1连接到 TX1

当我通过 Latte 软件和我的新 Python 脚本配置 AFE7769 EVB 时、没有任何变化。  我看不到任何东西。

我的问题是:

1.是否还有其他东西可激活 LO 校正。

2.如何检查 QMC 和 LO 校正是否正常工作?

2.您是否有用于设置 QMC 和 LO 校正的 Latte 脚本?

祝你度过美好的一天!

Tamer Güdü 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行 QMC 所遵循的步骤 不完全正确、这可能是看不到差异的原因。  

    Latte 的最新版本是2.20。 如果您的 Latte 版本不是您拥有的、请更新您的 Latte 版本。

    2.您无需添加"sysParams.txIqmcExternalDelayValue"

    3.将其他3个参数添加到启动脚本并运行一次。 您添加的 sysParams 只有在启动脚本运行后才会生效。

    4.在馈入 FB1之前、请对 TX1输出进行带通滤波、以避免混叠。 SBAA370a 的第7节对此要求进行了说明

    用于运行 QMC 的命令是正确的。 请尝试进行上述更改。

     

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢你的帮助。 首先、我看到 我的 Latte 版本早于2.20。 您能否共享的链接  

    最新 Latte 版本及升级说明。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    TAMER。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求为您的帐户提供支持的当地 TI 工程师转发该链接。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Satish。 它的工作原理。