This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:SPI 控制问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/990010/trf372017-spi-control-issue

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件:LMX8410L

您好!

我们在 TRF372017和 LMX8410L 上存在一些 SPI 控制问题。

我们是否可以使用 “菊花链”在 以下情况下控制这些 IC?

案例1) 2个 TRF372017、  

CASE2) 2个 LMX8410L、

案例3) 2个 TRF372017器件和2个 LMX8410L 器件。

"菊花链"控制的方框图如下所示。



谢谢你。

此致、
Alan Ke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    TRF372017的 SPI 总线不支持菊花链。  

    一般 SPI:

    您可以为不同 TRF372017使用单独的 CS 引脚。 如果您有两个 TRF372017、则您有两个单独的 CS 引脚。

    2、SCLK、SDIO 和/或 SDO (在4线制模式下)可在 TRF372017之间共享。

    与第一个 TRF372017讨论时、只需触发第一个 TRF372017的 CS 引脚为逻辑低电平、而第二个 TRF372017的 CS 引脚为逻辑高电平。 反之亦然

    我将让 CTS 团队中的其他团队成员对 LMX 器件进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    正如康锦实所说、LMX8410L 不支持 SPI 菊花链。 您将需要为每个器件提供其自己的芯片选择线路;其他线路可共享。 对于芯片选择、您可能会考虑使用具有输出使能控制的多路信号分离器或移位寄存器。

    此致、

    Derek Payne