This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC 生成的杂散

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, LMX2592, LMX2592EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/987374/dac38rf82-spur-generated-from-dac

器件型号:DAC38RF82
Thread 中讨论的其他器件: LMX2592LMX2592EVM

您好!

我将 DAC38RF82与 Kintex Ultrascale FPGA 连接。

采样率为6.4GSPS 时、我会发现 DAC 产生的杂散。

 该杂散从1.5GHz 开始、功率级别为0dBm、杂散功率级别在-33dBm 左右  

其中存在5GSPS 杂散、但功率级别下降。

我附加了2张图片、您可以在其中看到杂散。

我们希望了解寄生信号的产生位置以及如何抑制寄生信号。 请在这方面帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您是否使用内部 DAC PLL? 您是否使用了任何内插? SYSREF 频率是多少? SYSREF 是否持续运行? DACCLK 是否来自清洁源? 您是否尝试过滤此源? 您是否在 DAC 或电路板上的任何其他位置使用开关电源? 如果是、它们的运行频率是多少?  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用内部 DAC PLL?

    答案:否、它是在外部生成的。

    您是否使用了任何内插?

    ANS:我们不使用任何内插、它在8411模式(8位)下运行

    什么是 SYSREF 频率

    ANS:Sysref 频率= 25MHz。

    SYSREF 持续运行

    答:它是连续的 sysref。

    来自清洁源的 DACCLK

    答案:是的、我们使用 LMX2592生成6.4GHz。 时钟是干净的  

    您是否尝试过滤此源?

    答:不可以、目前没有配置板载滤波器、但时钟似乎可以。

    您是否在 DAC 或电路板上的任何其他位置使用开关电源?

    答案:我们使用的电源与 DAC EVM 类似。 开关频率约为2MHz。

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您所谈论的5GHz 杂散是什么? 我在您的频谱中看不到这一点。 0dB 时的1.5GHz 杂散是多少? 毫无意义。 根据您的设置、我看到的最差杂散为1.594GHGz、为-51dBm。 您的输入音是2.40250GHz 吗? 您是如何获得25MHz 的 SYSREF 的?

    我建议在仅 NCO 模式下运行 DAC、并查看是否仍然存在任何杂散。 在 NCO 设置为2.4GHz 的这种模式下、我看到在-59dBm 时为86.68MHz、在1.60GHz @-60dBm 时为一个(二次谐波)。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    采样率为6.4GSPS 时、杂散将按顺序(Fs/2)- Fin. Fin = 1.7GHz 时、杂散功率相当高

    采样率为5GSPS 时、将生成杂散、但功率级别约为-50dBm、如所附图片所示。

    Sysref Frequency= LR/(10*1*32)、其中 LR = 8Gbps、 F=1和 K=32。

    我们将使用 NCO 进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    该杂散是时钟混合杂散。 我认为您需要过滤您的时钟源。 您使用的是单端时钟输入还是差动时钟输入? 该信号的振幅是多少? 您是否可以选择从外部源引入时钟?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是单端时钟输入还是差动时钟输入?

    答案:我正在使用差分时钟输入

    该信号的振幅是多少?

    应答:1dBm

    您是否可以选择从外部源引入时钟?

    答:我们不能从外部源引入时钟。

    是否有任何方法可以减少 DAC 中的杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    您提到的 Fin 为1.7GHz、但您的图在2.4GHz 时具有标记。 您使用的是什么 Fin? 在6.4GHz 下采样时、杂散振幅是否会随您更改 Fin 而变化? 关闭 SYSREF 时、杂散是否减小? 仅进行 NCO 测试时是否存在杂散?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1004.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_Only_5F00_Test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我只分享了2.4GHz 的图

    我的 Fin 范围为100MHz 至2.4GHz。

    在6.4GHz 下采样时、杂散振幅是否会随您更改 Fin 而变化?

    答案:是的。

    关闭 SYSREF 时、杂散是否减小?

    答:我没有尝试关闭 SYSREF。

    仅进行 NCO 测试时是否存在杂散?

    答:直到现在还没有测试 NCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您将以6.4GHz 的采样率扫描从100Mhz 到2.4GHz 的 Fin。 当频率为1.5GHz 时、您开始看到杂散、对吧? 如果是、寄生信号的频率是多少。 当 IF 从1.5GHz 变为2.4GHz 时会发生什么情况? 杂散是否消失? 如果没有、频率是否跟踪 IF? 振幅是否在1.5GHz 和2.4GHz 之间变化? 您可以发送更多图吗?

    如果以5GHz 采样、并且您重复扫描测试、则会看到相同的杂散、但幅度会减小。 您是否尝试过在7GHz 或6.5GHz 等其他频率进行采样? 尝试查看杂散是否在某种程度上与采样率相关。  

     LMX 器件使用的基准频率是多少? 您是否尝试过更改 VTune 外部滤波器组件?  您可能希望在高速时钟论坛上展示原理图、以验证 LMX 电路是否已正确设置为6.4GHz 运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、我正在扫描从100Mhz 到2.4GHz 的 Fin。 杂散按(Fs/2)- Fin 的顺序得到

    当 IF 从1.5GHz 变为2.4GHz 时会发生什么情况? 杂散是否消失?

    答案:不

    下面是更多图

    您是否尝试过在7GHz 或6.5GHz 等其他频率进行采样?  

    答案:否

     LMX 器件使用的基准频率是多少?

    答案:100MHz

    是否尝试更改 VTune 外部滤波器组件

    答案:不

    下面是 LMX 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我看不到您报告的任何这些杂散。 我使用 LMX2592EVM 为 DAC38RF82EVM 提供6.4GHz 时钟。 此测试中的数据随附在两个板使用的配置文件中。 您是否有可能有一些时钟信号穿过 DAC 输出而导致这些杂散? 如果您想让我们查看、请发送您的电路板布局。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_Fs_5F00_6.4G_5F00_811_5F00_int_5F00_1x.cfge2e.ti.com/.../LMX2592.tcse2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_6400M_5F00_Int_5F00_1x_5F00_real_5F00_811.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的参与。

    请分享您的 TI 邮件 ID、以便我们可以与您共享布局、因为我们无法在开放论坛中共享布局。

    此致、

    Naveen.a