请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我不确定这到底属于哪个论坛、但射频论坛听起来最合适。
我正在寻找有关 BFSK 数据链路的设计建议和器件建议。 从较高层次看、我正在通过 光纤链路设计1Mbit CAN 桥(光纤链路的20Mbit - 5Gbit 带宽)。 其思路是从 CAN 收发器获取 TX 和 RX 信号、并通过光纤链路(LVDS 接口)将其推送。 为此、我需要使用交流载波调制 TX 和 RX、因为 LVDS 接口要求没有直流分量。
由于 我们的系统中 CAN 已经存在一些传播延迟、因此调制器和解调器速度相当快非常重要、我会说调制和解调器的传播延迟小于80ns。
我的理解是、您希望载波频率约为调制频率的100倍或以上、因此我将查看100MHz+ PLL。
我能否获得 符合我设计标准的器件推荐和/或设计指南来实施 BFSK?
谢谢、
Matt