This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:此器件是否提供 CVS 引脚说明文件。 我们正在创建导师零件符号、最好不要手动输入。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/989301/afe7444-is-there-a-cvs-pin-description-file-avail-for-this-part-we-are-creating-a-mentor-part-symbol-and-it-would-be-good-to-not-have-to-type-in-by-hand

器件型号:AFE7444

此部件是否有可用的 CVS 引脚说明文件。 我们正在创建导师零件符号、最好不要手动输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我无法键入 csv。 实际上、任何包含引脚名称和位置的 txt 文件都是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提供了引脚说明。 您可以根据需要将其复制并保存到文本文件中。  当然、这可能不是最简单的格式、无法用于您的目的。

    我没有单独的文本文件可用于引脚说明。  我们在 MySecure 软件网站上提供了 EVM 的设计数据库。 EVM 设计是在 Cadence 完成的、但其中可能有一个文件对您的用途非常有用。

    -RJH