This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:引脚功能

Guru**** 2813915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/988999/lmx8410l-pin-function

器件型号:LMX8410L

大家好、我在设计过程中需要这个 IC、我对引脚34和引脚37有疑问。 数据表显示了这些 NC 引脚的不同图片(封装顶视图、方框图)、即使是典型应用也是如此;但是、引脚功能表显示了这些引脚应该连接到 IF 接地。 此外、我从 EVM 电路板原理图中看到、这些引脚已有效地连接到 GND。

如果我们让这些引脚悬空、它们是否会造成任何损坏或产生某种短路?建议的配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照引脚说明进行操作、并将这些引脚连接到 IF 接地。 这些是用于内部调试的引脚、在生产中应接地。

    此致、
    Hao