This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.4GHz 射频收发器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2540, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/988044/2-4-ghz-rf-transceiver

主题中讨论的其他器件:CC2652PCC2540CC2592

尊敬的:

请帮助我将合适的器件型号升级为标题?

申请:1. SPI 接口传输至2.4GHz 射频;2.integrated pA,输出20dBm;3、无 BGA 封装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 CC2652P:  

    https://www.ti.com/product/CC2652P

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard:

    CC2652P 是 MCU,现在我只需要2.4GHz 接收器集成 PA 即可支持20dBm 输出,任何注释?

    或支持2.4G 和低于1GHz MCU?  我  更喜欢选择单个2.4GHz 接收器集成 PA 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只需要收发器、则 CC2540可与 PA/LNA 前端 CC2592搭配使用以实现22dBm。

    或者、即使 CC2652P 内置了 MCU、也可将其用作收发器。  

    此致、

      Richard