This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:DAC38RF89 -电流与放大器;功率

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/987576/dac38rf89-dac38rf89---current-power

器件型号:DAC38RF89

您好!

  有关 DAC38RF89电流的一些问题:

1.在图149 (电源方案) 中,所示的 VDDDIG1电流为2.5A ;

   在"电气特性-直流规格"(第7.5节)中、  VDDDIG1的最大电流 为1.3A。    

  实际 VDDDIG1预期电流是多少。

2、 如果我仅使用1个 DAC、如果使用2个 DAC、则预期电流是多少。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronen、

    数据表令人困惑。 图149是填充最大值。 不确定原因。 第7.5节未显示最大频率下所有模式的当前数字。 在9GHz 时、从多个器件获取的特性数据中可以得到大约2.244A 的最坏情况。 我可以在 DAC 以1 TX 模式运行的情况下提供数据、但不确定这是您要求的结果。 如果您计划在2 TX 模式下使用该器件、然后关闭其中一个 TX 通道、请发送以下信息、我们可以在实验中为您测量电流差:

    LMFS 设置、DACCLK 速率、插值因子、使用 DAC PLL 或不使用 DAC PLL、实际数据、每通道1个 I/Q 或2个 I/Q、位数、如果使用 NCO、频率为多少。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim

    要更清楚地了解我的问题:

    仅使用一个 DAC 时,最大电流是多少?

    (我不知道 CLK 频率或所有其他参数。  因此、我需要增大最坏情况下的最大电流。

    再次感谢

    Ronen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronen、

    请参见附加文件。 第一行是 NCO 正在运行、第二行是来自 JESD 接口和 NCO 正在运行的70MHz 音调。 此电子表格列出了所有单独的电源轨电流。 这应该是器件以9GHz 运行时的最坏情况。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Power-consumption-for-44210-mode-1-DAC.xlsx