This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:TSW40RF80EVM ADC32RF80 SYNC 引脚

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/988042/tsw40rf80evm-tsw40rf80evm-adc32rf80-sync-pin

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

将模拟板 TSW40RF80连接到 FPGA 板 TSW14J57。
FPGA 板具有 JESD IP、可接收 ADC32RF45模拟板。

它仅在将配置数据下载到 FPGA 板时同步。
即使我按下 FPGA 板上的 RESET 按钮并重置 JESD IP、它也不会重新同步。

!! ADC 同步引脚设置为默认反相模式。

同步后、使用模拟板控制软件 TSW40RF8xEVMGUI。
ADC32RFXX-ADC32RFXX-ADC 配置标签
Altea 的 Quartus 应用程序会在 Invert 同步 关闭和打开时重新同步(v)。
使用信号分路逻辑分析仪工具进行监控。

即使 FPGA 板的 SYNC 信号从低电平(同步状态)变为高电平(异步状态)、也不会重新同步。
我使用示波器监测 ADC32RF45 SYNC 引脚的 LVDS 信号、并确认该信号为高电平(异步状态)和低电平(同步状态)。

ADC32RF45上的 SYNC 引脚似乎不工作。
是否存在将 SYNC 信号置于高电平(异步状态)的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JESD204 IP 同步发生在 JESD204 RX IP 端。 在本例中、是 FPGA。 当 SYNC 请求=低电平时、ADC 将输出 K28.5、并且在 SYNC 请求=高电平时输出数据。 您应该能够在信号抽头逻辑分析仪中看到转换。  

    您的 FPGA 应该具有通过或未通过的内容的指示。

    默认情况下、当 HSDC PRO 与 TSW40RF8x 搭配使用时、HSDC PRO 的"CAPTURE"按钮会启动 ADC 的同步请求以输出 K28.5。 听起来您在使用自己的 JESD204 IP、您需要在 FPGA 侧配置正确的 IP 错误代码以进行进一步调试。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >默认情况下,当 HSDC PRO 与 TSW40RF8x 一起使用时,HSDC PRO 的“捕捉”按钮启动 ADC 的同步请求以输出 K28.5。

    您能告诉我 ADC 同步请求的寄存器设置和过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同步请求来自 FPGA。 这取决于您的 RTL 代码。 ADC 仅接受同步请求、不启动同步请求。