This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769-3P5EVM:问题

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7769EVM, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/984385/afe7769-3p5evm-questions

器件型号:AFE7769-3P5EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7769EVMAFE7769

您好、专家、

客户正在评估 AFE7769EVM + TSW14J56EVM。 当他们尝试发送100Mhz CW 音调时、他们可以在 HSDC_Pro 上看到它、但在 AFE7769EVM 的输出上看不到它。 Latte GUI 显示错误消息“不支持 FPGA 的自动复位”,您是否知道这意味着什么以及如何解决?

 

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我认为 FPGA 错误代码的自动复位是由于我们使用的是 TSW14J56 EVM。 TSW14J56 EVM 和 AFE7769 EVM 之间没有复位连接。 因此、发出 RESET FPGA 命令后、Latte 无法复位 TSW14J56 EVM 只是一个警告。 这在预期范围内。

    但是、我相信您在执行实际的 Python 脚本时遇到了问题。 您能否告知您已执行的脚本? 通过这种方式、Matish 可以在进入此主题后更好地评论这一点。

    谢谢

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您可以忽略该警告(“不支持 FPGA 的自动复位”)。 从 HSDC pro 发送 DAC 模式后、您能否在 Latte 的命令行中运行 AFE.adcDacSync (1)?

    此外、您运行以配置 AFE 的启动脚本应与您用于 DAC 的 INI 文件中的参数匹配。 除了使用的通道等之外、这些是 JESD 参数 您是否已验证这些匹配项? 换句话说、您是否能够从 HSDC Pro 发送 CW 并将其从 AFE 的 TX 中删除? 我正在检查问题是让 DAC 进行一般同步、还是具体涉及该100Mhz 文件。

    此致、

    Satish。