This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:TRF372017的 EXT_VCO 最大输入电平

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/984697/trf372017-ext_vco-maximum-input-level-of-trf372017

器件型号:TRF372017

您好!

您能告诉我们 TRF372017的 EXT_VCO 引脚的最大输入电平是多少?
我们不会在数据表中获取此信息。

谢谢~!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    我需要在内部进行检查、以查看我们是否有详细信息。 现在、我要使引脚的外部 VCO 输出功率接近内部 VCO/LO 驱动输出电平。 数据表规格部分第7页的 LO 功率典型值为3dBm。 基本上、所有内部缓冲器将采用 EXT_VCO 并传播到调制器和分频器。 因此、EXT_VCO 必须保持与内部 VCO 相同的驱动强度。

    有关详细信息、请参阅下面的代码段。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我已在内部进行检查。 建议遵循与 LO 输出功率类似的输入功率。 谢谢你。  

    -Kang