This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:TSW40RF80EVM 加载默认 ADC32RF45 SYSREF

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/985130/tsw40rf80evm-tsw40rf80evm-load-default-adc32rf45-sysref

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

TSW40RF8x EVM GUI 默认加载
ADC32RF45的 SYREF 设置、
LMX0428时钟输出标签的 CLKout 4和5的 SDCLKout_PD 是否已开启、
到 ADC32RF45的 SYREF 输出是否设置为未使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解您的问题、您会问、为什么在初始启动后、ADC 的 SYSREF 输出设置为断电。 在 JESD204链路的 ADC + FPGA 初始化期间、应运行 SYSREF。 但是、我们建议关闭 SYSREF、以避免 SYSREF 信号与射频信号耦合。 如果存在 sysref 耦合、您将看到两个 SYSREF 音调调制到射频频谱上