This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:最小峰间差分

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/983468/dac38rf82-minimum-pk-pk-differential

器件型号:DAC38RF82

大家好、我们想确认 器件需要看到的最小峰间差分时钟信号电压。

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

     最小值为 200mVpp-se、最大值为1Vpp-se (典型值为0.5Vpp-se)、共模范围为0.25V 至750mV (典型值 Vcom=0.5)。

     

    此致、

     

    Jim