This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:关于电源序列订单&布局问题

Guru**** 2481305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008931/lmx8410l-about-power-sequence-order-layout-questions

器件型号:LMX8410L

大家好、

问题1:

我想知道 数据表第7.5.2章中的蓝色部分和红色部分描述、如下所示。

我认为这两个描述是不一致的,甚至是相互矛盾的,或者只是我的误解。

以下步骤是否正确的电源序列?
  1. 打开设备电源。
  2. RESET = 1、R0 复位寄存器。
  3. RESET = 0、R0 以消除复位。
  4. 将寄存器 R127编程为值0x7F0003。
  5. 将寄存器 R6编程为值0x 060100
  6. 按照相反的顺序将寄存器 R127编程到 R0
  7. 如果使用内部 LO、请等待10msec。
  8. 编程寄存器 R0 对于 FCAL_EN = 1、以确保 VCO 校准从稳定状态运行。

问题2:

对于 LMX8410L 的 IF 输出、TI 团队能否向 ADC 器件建议串联电容器的值?  
IF 频率将为零频率、或接近零频率。
0.01uF 是否适用于零 IF 架构?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    关注 Q2、因为 LMX8410L 具有大输出 Vpp、如何针对我们的 ADC 输入对其进行衰减? 我们的 ADC 输入只能处理 Vpp 0.8V。 谢谢你。

    B.R. 简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 是的、我同意最好将器件复位、然后执行 R127、然后执行 R6、然后将 R127复位到 R0。  我看到 TICSPro 就是这样做的、除了没有复位。

    2. 对于电容值、您可能会在目标频率下以1欧姆为目标。   因此、如果您说这可以是1MHz、则可以达到0.1uF。  0.01 μ F 可能有点小、具体取决于您所说的直流电。  此外、在我们的 EVM 上、我们还为此  类输出使用了宽带 ATC 520L103KT16T 电容器。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回答、它非常有帮助。  

    如上所述、 LMX8410L 具有大输出 Vpp、如何针对我们的 ADC 输入对其进行衰减? 我们的 ADC 输入只能处理 Vpp 0.8V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们可以在 LMX 的输出端添加一个电阻式衰减器、以减小电压摆幅。    网络上提供了许多在线计算器、您可以使用这些计算器来查找电阻值。