This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM KCU105示例设计存在问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1013909/afe7444evm-problems-with-afe7444evm-kcu105-example-design

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件: TI-JESD204-IP

AFE7444evm:我正在仿真 TI 为 KCU105提供的示例设计、尽管在代码中所有通道都会发出正弦波、但我无法理解通道 A 为什么没有任何输出。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    您是否正在仿真 FPGA 参考设计、或者您是否设置了连接到 KCU105的 AFE7444EVM 并检查 DAC 通道 A 输出? 请澄清。 如果没有硬件设置、除非对 DAC 建模、否则无法真正模拟通道 A 输出。 只能模拟多达 FPGA JESD 输出通道。  

    另请注意、这是一个相对较旧的参考设计。 TI 现在提供具有许多参考设计的 TI-JESD204-IP。 您可以在此处参考: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、

    Vijay