This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:将 AFE7422 SPI 与 FT4232H 相连

Guru**** 2583785 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008519/afe7422evm-interfacing-afe7422-spi-with-ft4232h

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7422

我需要在 AFE7422EVM 中将 AFE7422 SPI 与 FT4232H 连接的文档或示例或编码部分...请提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

     在 AFE7422EVM 上、FT4232H 的 MPSSE 接口配置为 AFE7422的 SPI。  AFE7422数据表的第7.3.3.1节介绍了 AFE7422的 SPI 协议。  

    FTDI 的文档介绍了 MPSSE 接口的配置。 遗憾的是、TI 没有这方面的文档或示例。  

    此致、

    Vijayendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AFE7422中、无论是同步位 bang 还是 MPSSE、FT4232H 和 LMK SPI 都是在什么接口中完成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay KS:

    很抱歉我的回答有延迟。  

    我认为 MPSSE 是针对这个接口实现的。 我将与开发此 EVM GUI 的团队进行确认。 明天会更新。  

    此致、

    Vijayendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay KS:

    我刚刚从我们的 EVM GUI 开发团队获得了答案。 AFE74xx GUI 使用 FT4232H 的同步位移动模式(而非 MPSSE)为 AFE74xx 和 LMK 器件实现 SPI。  

    此致、

    Vijayendra