This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对数功率检测器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225, LMH2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1009635/logarithmic-power-detector

主题中讨论的其他器件:LMV225LMH2121

大家好、

客户想知道 、对数功率检测器是用于测量信号功率还是信号振幅?  该器件是否可用于测量信号的振幅?  以 ADI 的 AD8307或 TI 的其他芯片为例。

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

      对数 放大  器用于测量输入信号电平或振幅(电压)、输出是非线性输出信号、通常以 dB 为单位。 是否有客户正在寻找的特定 TI 产品?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    首先、客户认为该器件可以直接测量信号的功率、但结果只能测量信号的振幅。  他认为不应使用此名称、客户会误解。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

      我相信在这种情况下、他们所寻找的产品类型是射频功率检测 器、例如 LMV225。下面是对数功率检测器的列表。 我在上面编辑了我的响应、我想说对数放大器而不是对数功率检测器。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima。

    感谢您的回复。

    客户需要能够 从数十赫兹的低频信号到数十赫兹的高频信号收集信号峰值或有效值的器件。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

      感谢您提供的信息! 我们有 LMH2121、这是一个峰值(而不是前面提到的对数)射频功率检测器。 它可以支持高达3GHz 的频率。  

    谢谢、

    Sima