This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:只要数据适合8条信道且每条信道速率为15Gbps 或更低、该器件是否可以支持 HBM 中的两个信道?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1007973/afe7422evm-can-this-part-support-two-channels-in-hbm-as-long-as-the-data-fits-in-the-8-lanes-at-15gbps-per-lane-or-less

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422

大家好、

我的客户正在通过 EVM 评估此器件、并对 EVM 和该器件的性能差异感到困惑。  

在 EVM 中(与数据表相反),在高带宽模式(HBW)下,器件似乎仅限于一个 ADC 通道(EVM 中的 RX 模式1),即使该规格仅与 HBW 中的 DDC0通信,而封装中则有两个 DDC0。 那么、只要数据能够以每通道15Gbps 或更低的速率存储在8个通道中、该器件是否能够支持 HBM 中的两个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    AFE7422可在模式1中支持双通道输出。 问题是当前仅为1个通道配置了 mode1 (AFE74xx_RX_Mode1.ini)的 J57 ini 文件。

    此文件 位于文件夹:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件中。

    我将在本周结束前测试并发送两个通道的更新 ini 文件。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需在更新的 ini 文件上签入即可?

    谢谢!
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    请查找随附的用于2个通道的更新 ini 文件。  

    e2e.ti.com/.../AFE74xx_5F00_RX_5F00_Mode1_5F00_updated.ini

    此致、

    Vijay