This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:关于寄存器与放大器;GUI 问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008935/trf372017-about-register-gui-questions

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件:LMX8410L
大家好、
我正在学习 TRF372017和 LMX8410L 以打造收发器。
下面有几个问题、我无法从数据表或相关文档中找到答案、或者只是错过了答案。
问题1. 如何从 GUI 中导出 TRF372017寄存器列表?
问题2. 寄存器的顺序是什么? (Reg. 5 -> Reg. 4 -> Reg. 3 -> Reg. 2 -> Reg.1)   
问题3. 有7个寄存器、但为什么从 LA 只捕获5个寄存器?
问题4.  如数据表所述、CSB 需要在写入寄存器之前拉高、并在完成写入后再次执行。
因此、CSB 应该有两次上拉高电平、但只捕获 EVM 中的"完成"一个。

问题是:我应该遵循数据表的规则还是 EVM 的操作?
 
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    我们需要对其进行确认、需要为模块开发驱动程序。 谢谢你。

    B.R. 简

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将向您介绍并返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供参考、请参阅以下 E2E 作为参考:

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/967829/trf372017-order-of-programming-registers-and-optimal-register-values-for-2450-mhz-modulated-output/3576421?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=trf372017#3576421

    [引用 userid="366960" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008935/trf372017-about-register-gui-questions ]Q1。 如何从 GUI 中导出 TRF372017寄存器列表?[/QUERP]

    您可以按 GUI 上的 Save register to file 按钮。

    [引用 userid="366960" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008935/trf372017-about-register-gui-questions ]Q2。 寄存器的顺序是什么? (Reg. 5 -> Reg. 4 -> Reg. 3 -> Reg. 2 -> Reg.1)  

    对于 TRF372017寄存器写入、没有特定的序列。 请确保在该过程结束时触发 EN_CAL。 有关编程序列的详细信息、请参阅之前的 E2E 帖子

    [引用 userid="366960" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008935/trf372017-about-register-gui-questions "]有7个寄存器,但为什么从 LA 只捕获5个寄存器?

    您应该会看到7个寄存器可由 GUI 操作。 您可以尝试更改寄存器6和7的值并观察输出。 寄存器6和7是针对直流校正和/或性能的调整、因此、它们并不是一直被写入。

    [引用 userid="366960" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008935/trf372017-about-register-gui-questions "]
    问题4.  如数据表所述、CSB 需要在写入寄存器之前拉高、并在完成写入后再次执行。
    因此、CSB 应该有两次上拉高电平、但只捕获 EVM 中的"完成"一个。
    [/报价]

     数据表中的 LE 用于锁存之前的 SPI 写入。 因此、如果您执行连续写入、则应遵循数据表。 请参阅下面的数据表说明

    'LE 与时钟异步、并且在其上升沿、移位寄存器中的数据被载入所选的内部寄存器'