This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008656/dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28C43UCC2897A
  • 有没有直流/直流转换器具有 250W 功率范围内的正向拓扑。 采用正向拓扑的转换器的额定功率和电压非常小。 您能给我们更深入地了解一下器件型号及其各自的效率。
  • 您能不能更详细地介绍一下 TI 为相同功率范围提供的高可靠性直流/直流转换器产品。 下图来自超链接不起作用的网站。
  • 我们没有找到用于转换器拓扑的模块、这些模块针对上述额定功率进行了隔离(反激式/正激式)。 是否有任何模块将包含其中的所有无源组件和变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如 UCC2897A 和 UCC28C43。 根据您的输出电压、使用 UCC2897A 时的效率可超过90%。 UCC2897A 采用有源钳位技术、有助于提高效率。 UCC28C43需要 RCD 钳位、复位和效率较低。

    我不知道高可靠性直流/直流是什么。 因此、这不是什么线索。

    您可能需要向当地的 TI 销售人员索取参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于正向转换器、我会说250W 是高功率。 如果输入电压较低、则可以使用推挽式转换器(VDS=2xVIN)、但如果输入电压较高、则可以使用传统的半桥(VDS=VIN)。 与单端拓扑反激式/正激式拓扑相比、半桥和推挽式都是双端电源拓扑。 使用双端转换器拓扑更容易实现250W 的功率。 对于高可靠性、您是指增强性能、军用级控制器吗? 如果是、这里是 TI、高可靠性、增强性能、航天和军用级推挽控制器的参数筛选列表。  要搜索 TI 参考设计的完整列表、请查看此链接

    此致、

    Steve M