This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:TRF372017的热性能数据

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF372017EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008651/trf372017-thermal-data-of-trf372017

器件型号:TRF372017

尊敬的团队

在 TRF372017中、我们在客户的新项目中进行设计、这是一个好消息。 客户对散热有一些疑问、您能帮您推荐吗?

芯片在不发送任何命令的情况下的功耗默认状态是什么?

2.您能帮助 提供 EVM 电路板的热性能数据以供我们参考吗? 客户 需要比较并查看是否正常。

 TRF372017的 EVM 板是否为其设计了散热器或风扇? 您可以为它们提高多少温度?

4.您能不能根据  Tj=85、100、125度来帮助提供芯片的寿命测试日期。(最大额定温度150度)

5.如果客户可以 从 SPI 总线读取芯片的 Tj 温度?

另一个问题是、TRF372017 IQ 共模电压的最小电压是多少? 它可以接受低于1.5V 的电压?

数据表第.6页。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    对于#1、我需要检查

    对于#2、请帮助澄清热数据的定义。 所有热参数均位于此处:

    对于#3、TRF372017 EVM 没有散热器或风扇

    对于#4、质量和可靠性数据可从网站下载:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TRF372017IRGZR

    对于#5。 不、该器件在芯片上没有 Tj 传感器

    对于#6、1.5V 时的 VCM 下降将降低输出线性(OIP3)性能。 请将 VCM 保持在范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    在 TRF372017EVM 默认上电(无需额外命令)的情况下、功耗为:

    3.3V (70mA)=231mW

    5V (52mA)= 260mW

    总计:491mW

    在一个 EVM 上测得