This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:LMX8410的热性能数据

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1008648/lmx8410l-thermal-data-of-lmx8410

器件型号:LMX8410L
主题中讨论的其他器件:LMX2594

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LMX8410中进行设计、这是一个好消息。 客户对散热有一些疑问、您能帮您推荐吗?

芯片在不发送任何命令的情况下的功耗默认状态是什么?

2.您能帮助 提供 EVM 电路板的热性能数据以供我们参考吗? 客户 需要比较并查看是否正常。

LMX8410 的 EVM 板是否为其设计了散热器或风扇? 您可以为它们提高多少温度?

4.您能不能根据  Tj=85、100、125度来帮助提供芯片的寿命测试日期。(最大额定温度150度)

5.如果客户可以 从 SPI 总线读取芯片的 Tj 温度?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    请参阅我对 LMX2594相同问题的答复。