This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:RF 环回未通过

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1158328/afe7444-rf-loopback-is-not-pass

器件型号:AFE7444

您好,  

在我们的其中一个定制板中、射频环回未通过、CNA 您告诉我如何进行调试?

可以在 DAC 中看到 TX NCO 音调。 PLL 也被锁定。

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    您是否在  AFE7444EVM 的定制板上尝试了用于射频环回的寄存器配置、以排除配置文件的问题?

    您能否提供 您使用的模式的详细信息?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    现在已经过去了。 错误出现在 LMK 锁定中。 它显示的是锁定、AFE 也显示了锁定。 但是、如果您看到 DAC 输出、则表明时钟未正确锁相。 通过更改其解算的 LMK CPLL2滤波器值。

    感谢你的帮助

    此致、

    Ganesh