This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:dac38rf82的配置

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, LMK04828, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/969605/dac38rf82-configuration-of-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、我们已经制作了一个具有 dac38rf82芯片的电路板、其中 lmk04828用作时钟芯片。 目前、我们根据官方网站软件(dac38rf8x EVM GUI)的日志中的寄存器值快速配置芯片。 目前、FPGA 侧的 jesd204b 内核的相关接口数据正常、但 DAC 始终输出0。 目前、我们想知道根据官方网站软件(dac38rf8x EVM GUI)日志中的寄存器值配置芯片的方法是否正确? 或者、是否有任何其他参考寄存器配置过程? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我已附上几个示例、说明如何使用 DAC EVM GUI 使用 LMK 配置 DAC。 您还可以下载《DAC38RF8xEVM 用户指南》以获取更多示例。 这可以在 TI 网站的 DAC38RF82EVM 产品文件夹下找到。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../setup-examples.zip  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!