This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE744xxGUI 软件上的"Set Mode"按钮不起作用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, LMK04828, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/972518/afe7444evm-the-set-mode-button-on-afe744xxgui-software-does-not-work

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828TSW14J57EVMAFE7444

您好!

我想使用内部 PLL 在模式4中配置 AFE7444EVM。

在配置 AFE7444EVM 之前、我会在模式4中对 TSW14J57EVM 进行编程。 然后、我以管理员身份启动 AFE74xxGUI 软件以配置 AFE7444EVM。 我在接口上选择模式4并按下"Set mode"按钮来启动 LMK04828的配置。
我注意到、通过启动脚本录制窗口、按下"设置模式"按钮后没有任何反应。

我已多次安装和卸载 AFE744xxGUI 软件。 我在安装过程中确保正确安装 LabVIEW RTE 2014、而不会出现错误。 (请参阅下面正确安装 LabVIEW 的截图)。



我注意到图形界面有问题。 在 EVM 选择中、它将我的卡标识为 AFE76XX。 (请参阅下面的捕获)。

不应该标记为 AFE7444?
我在 Windows 10上、使用 AFE74xxGUI 软件的版本2.2.9。

感谢你的帮助。

此致。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。  您似乎正在正确设置它。  “设置”按钮复用后无操作。  您似乎具有正确的 USB 连接。  不需要担心命名错误。

    这是一个延伸、但在 LabVIEW 中是否可以有外语设置?  我在过去遇到了一个问题、即欧洲安装使用小数和/或逗号处理数字的方式与美国安装不同。  由于数字的解释不同、因此拧紧了代码的执行。

    此外、只需确保检查每个电路板的电源、以确保电压正确、并且有足够的电流限制来消除掉电情况。  初始加载 FW 或启用寄存器时可能会出现电涌、如果范围不够、则可能会导致掉电。

    -RJH