This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82未生成所需的信号。

Guru**** 2892840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/975014/dac38rf82-dac38rf82-not-generating-the-required-signal

器件型号:DAC38RF82

您好!

我们能够访问 DAC 寄存器。

DAC 配置为81180模式。

线路速率为6.25Gbps、DAC 采样时钟生成速率为5GSPS。

f=1,k=32,因此 Sysref 生成:19.53125 MHz。 FPGA 的 DAC 器件时钟:156.25MHz。

我们已从 DAC EVM GUI 中获取 DAC 配置。

DAC38RF8x
------
0x00 0x5860
0x01 0x4080
0x02 0xFFFF
0x03 0xFFFF
0x04 0x00FE
0x05 0x0007
0x40A 0xFC03
0x40B 0x0022
0x40C 0xA002
0x40D 0xF000
0x41B 0x0000
0x423 0xFFFF
0x424 0x1001
0x431 0x0000
0x432 0x0308
0x433 0x403C
0x434 0x0000
0x435 0x0018
0x43B 0x0002
0x43C 0x8229
0x43D 0x0088
0x43E 0x0909
0x43F 0x0000
0x10A 0x0210
0x10C 0x2402
0x10D 0x0000
0x10E 0x00FF
0x10F 0xFFFF
0x110 0xFFFF
0x111 0xFFFF
0x112 0x0000
0x117 0x0000
0x119 0x0001
0x11C 0x0000
0x11D 0x0000
0x11E 0x0000
0x11F 0x0000
0x120 0x0000
0x121 0x0000
0x122 0x0000
0x123 0x0000
0x124 0x0010
0x125 0x7700
0x127 0x8888
0x128 0x0330
0x129 0x0000
0x12A 0x0000
0x12B 0x0000
0x12C 0x0000
0x12D 0x1FFF
0x12E 0x1FFF
0x12F 0x0000
0x130 0x0000
0x132 0x0400
0x133 0x0400
0x141 0x0000
0x146 0x0044
0x147 0x190A
0x148 0x31C3
0x14A 0xFF03
0x14B 0x1F00
0x14C 0x1F07
0x14D 0x0100
0x14E 0x0F4F
0x14F 0x1C60
0x150 0x0000
0x151 0x001F
0x152 0x00FF
0x153 0x0100
0x154 0x8E60
0x15C 0x0001
0x15E 0x0000
0x15F 0x3210
0x160 0x7654
0x164 0x0000
0x165 0x0000
0x166 0x0000
0x167 0x0000
0x168 0x0000
0x169 0x0000
0x16A 0x0000
0x16B 0x0000
0x16C 0x0000
0x16D 0x0000
0x16E 0x0000
0x20A 0x0210
0x20C 0x2402
0x20D 0x0000
0x20E 0x00FF
0x20F 0xFFFF
0x210 0xFFFF
0x211 0xFFFF
0x217 0x0000
0x219 0x0001
0x21C 0x0000
0x21D 0x0000
0x21E 0x0000
0x21F 0x0000
0x220 0x0000
0x221 0x0000
0x222 0x0000
0x223 0x0000
0x224 0x0010
0x225 0x7700
0x227 0x8888
0x228 0x0330
0x229 0x0000
0x22A 0x0000
0x22B 0x0000
0x22C 0x0000
0x22D 0x1FFF
0x22E 0x1FFF
0x22F 0x0000
0x230 0x0000
0x232 0x0400
0x233 0x0400
0x241 0x0000
0x246 0x0044
0x247 0x190A
0x248 0x31C3
0x24A 0xFF03
0x24B 0x1F00
0x24C 0x1F07
0x24D 0x0100
0x24E 0x0F4F
0x24F 0x1C60
0x250 0x0000
0x251 0x001F
0x252 0x00FF
0x253 0x0100
0x254 0x8E60
0x25C 0x0001
0x25E 0x0000
0x25F 0x3210
0x260 0x7654
0x264 0x0000
0x265 0x0000
0x266 0x0000
0x267 0x0000
0x268 0x0000
0x269 0x0000
0x26A 0x0000
0x26B 0x0000
0x26C 0x0000
0x26D 0x0000
0x26E 0x0000

我们无法在 DAC 上获取任何信号。

请帮助

此致、
Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    您正在使用的 DAC 是否将通道映射到 FPGA、以便通道 ID 与 DAC EVM 相匹配? 您是否正在执行第9.1.1节中的步骤? 作为最后一次寄存器写入、将 DAC JESD 内核从复位状态中取出至关重要。 您是否看到任何警报? 同步信号的状态是什么? 您能否仅使用 NCO 从 DAC 中获得音调? 请参见随附的。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../4745.DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_Only_5F00_Test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的支持。 我认为问题是配置错误、固件复位到芯片错误。

    此致、

    Rajesh Khanna