您好!
我需要 IC´s AFE8221或 AFE8220的技术支持、 或 AFEDRI8201、可用于具有200kHz 和250kHz 带宽的 IF 块接收器 FM 广播应用和 DSP 接口示例对于具有 DSP 或其他用于 FM 解调器的组件的 FM 解调器、20Hz 至53kHz 时的 THD 最大值为0.05%。
谢谢
Fabio
Sinteck。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要 IC´s AFE8221或 AFE8220的技术支持、 或 AFEDRI8201、可用于具有200kHz 和250kHz 带宽的 IF 块接收器 FM 广播应用和 DSP 接口示例对于具有 DSP 或其他用于 FM 解调器的组件的 FM 解调器、20Hz 至53kHz 时的 THD 最大值为0.05%。
谢谢
Fabio
Sinteck。