This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769:AFE7769多器件同步

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, AFE7769

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/974706/afe7769-afe7769-multi-device-synchronization

器件型号:AFE7769
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好!

我们首先为4T4R 推出了具有 lmk04828的 AFE7769。 但是、我们希望使用2xAFE7769实现8T8R。 在这种情况下、我们会遇到有关多器件同步的混淆和缺少相关文档的情况。 您能否分享这2 AFE 如何 与单个 FPGA 同步?

其次、我能否获得相应的设计、即在 ZCU102电路板上使用 TI AFE 实现 DPD 算法。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法在论坛上发布这些类型的详细信息。 请联系您当地的 TI 销售团队联系我们进行离线分发。

    对于第二个问题、我假设您是指最近的 TI/Xilinx DPD 演示。 DPD IP 需要来自 Xilinx、因为它不是 TI IP 的一部分。 请联系 Xilinx 当地销售团队了解详细信息。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在子类1中、Jesd204b 或 c 延迟的操作是确定性的。 因此、通过将两个 AFE 连接到相同的 SYSREF 和 CLK (对于 Jesd204b 为相同的 SYNC)并将它们设置为在子类1模式(这是默认模式)下运行、我认为可以实现两个器件的同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 JESD204级别、IP 标准设置为允许确定性延迟以及多器件同步。 重载位于 JESD204接收器侧、因为它必须吸收 JESD204通道之间的时序延迟。 请参阅以下应用手册以了解延迟情况