This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:输入/输出信号带宽

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/974550/tsw40rf80evm-in-out-signal-bw

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80ADC32RF80

您好!

客户针对470MHz 至710MHz 射频信号的输入和输出评估此 EVM。
执行此评估是否需要对 EVM 进行任何特殊更改?
我看到了此应用手册。
www.tij.co.jp/.../slau706a.pdf

看起来可以实现1.9GHz 信号输入/输出。 对吧?
我认为 DAC 的结果是"图3。 DAC 输出频谱"。
是 ADC 结果"图4。 捕捉的输出音调"? (DDC 之后的基带信号?)

请告诉我我们是否可以在470MHz 至710MHz 的频率下发送和接收调制/解调信号、例如 PSK 和 FSK。

如果有其他合适的 EVM、请告诉我。


此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    TSW40RF80 EVM 上的 DAC38RF80的额定最低频率为500MHz。 它应该能够在低至470MHz 的频率下正常工作。

    ADC32RF80具有输入平衡-非平衡变压器 TC1-1-43x+、其频率范围较低、为650MHz。 虽然用户可能需要将输入网络/平衡-非平衡变压器调至较低范围的平衡-非平衡变压器、但它也应在低至470MHz 的频率下工作。

    该 EVM 在1.9GHz 输入/输出下进行了测试

    收发器 EVM 本身可以支持 PSK 和 FSK。 这些图形在 FPGA 的基带中生成。 收发器本身无法生成这些信号。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢你的答复。

    此致、

    Hiroshi