This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 射频功率分频器

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/973009/rf-power-divider

我有一个射频信号、我需要将其提供给2个不同的输入。 基本而言,必须从同一信号源提供相同的振幅,并且它们应紧密相位匹配。 我以为我可以使用分压器,但它不能作为 SMD 组件提供。 我还可以如何将同一信号发送到具有相同电压的2个不同输入? 我感兴趣的带宽最大为3GHz。简单地说,我只需要将信号复制到两个输入中,而不会有相当大的相位差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narender、

    我不确定您要寻找什么解决方案、因此我将会听到我在功率分压器上发现的内容:实际上有各种 SMD 射频功率分压器。  我在迷你电路中找到了该模型、这可能是一个很好的起点:  

    我没有使用过这个迷你电路部件、但是它们似乎有一个 SMD 组件目录、适合您的用途。

    您的电路是否有任何其他限制设计选择的详细信息或要求?  您是否主要想了解能够在(或接近)相位中将两个射频信号从一个源发送到两个输入的 SMD 组件?  如果设计比分压器更复杂、则可能需要其他方法来实现您的设计。

    如果您对此主题还有任何其他问题、或者我的建议不是您希望找到的问题、请告诉我。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alec 的回复。  

    实际上、我尝试将 ADL5330中的射频发送到两个输入。 ADL5330由射频源供电。 ADL5330上差分对的每个输出都将单独使用。 例如、P 输出信号必须发送到2个输入端口。 ADL5330 P 的输出阻抗为25欧姆。 另一方面,射频输入为50欧姆。 我需要什么分压器阻抗、以便 能够在两个输入上发送相位匹配的信号。 从根本上说、我尝试在2个输入处复制相同的信号。  

    我需要的 BW 最大为2G、我提供的链路非常适合。 我在这里看到的唯一问题是分压器基于50欧姆网络。 你有什么想法?

    此致、

    纳伦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳伦德、

    我将了解一些想法和选择、下周再见!  感谢您分享有关您的电路的更多信息、这将帮助我了解如何为您的设计提供最佳帮助。

    乍一看、考虑到25欧姆网络、我认为解决方案可能需要比单个 SMD 功率分离器更复杂一点、但我肯定会研究它。  我通常建议在输出端使用平衡-非平衡变压器、但现在我想知道如何使用其他差分输出(它是否也是分离的、它上面有什么电路?)  如果您可以为另一个输出添加一些上下文、我认为我将有足够的时间为您确定一些内容。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢你的帮助。 以下是可能会帮助您更好地理解背景的完整故事。

    我正在实施一个设置、该设置将帮助我强制 LVDS 数据信号上的射频干扰、以验证我的 Rx 的共模噪声容差。 有4对差分数据信号,因此所有信号都需要馈入射频,以使设置运行更快。  

    我只有一个射频源、我打算将其用于我的事业。 这里的挑战是使用相同的射频源、并战略性地将射频信号发送到所有输入、其中射频信号会添加到 LVDS 数据中。 我正在使用 ADL5330的级联网络 来放大这些信号、然后转发。 此时、级联中最多有3个 ADL5330。  

    由于这些 ADL5330中的每一个都有 P 和 N、我打算在其中一个 LVDS 数据的 DP 和 DN 上使用 P RF 信号。 这样、信号以紧密相位匹配、从而验证我的共模抑制。  

    我想在 P 的输出端使用分离器,然后我可以发送射频以叠加在我的差分数据信号上。  

    我打算在另一组差分数据等上使用 N 输出  

    此致、

    纳伦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narender、

    我现在的理解更好了。  感谢您分享完整的故事。  我将研究一些 SMD 组件的想法、这些组件可以与功率分离器配合使用以实现您所需的性能。  如果有任何其他方法可以完成您的任务、我还将与我的团队进行讨论。

    我相信您尝试插入图像或链接、但它未出现在我的结尾  您能否尝试编辑/回复您的主题并使用工具栏中的"回形针"图标来附加您的文件?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加了上次未上传的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narender、

    您正在进行复杂的电路/设置、但我将介绍我的团队和我的想法。

    设计的最佳前进道路可能是使用4路功率分离器和射频放大器作为缓冲器。  使用无源网络和缓冲放大器可以解决您所面临的一些阻抗问题、以及将差动输出用作单端输出带来的问题。  您的电流设置会带来很多复杂问题、并且需要促进阻抗匹配、例如、在小型电路的预构建 SMD 封装中很难实现、尤其是在高达3GHz 的频率下。

    您还可以使用电阻分压器、但会产生一些实际功率损耗。  另一种选择是使用微带四分之一波变压器、并让 PCB 布线完成阻抗匹配。

    无论您选择哪种方法、您都会找到大量的文档和示例。  遗憾的是、您的设计目前还没有一个即用型单部件解决方案。  请参阅以下资源以了解一些有用的上下文。

    如果您需要射频无源设计的良好参考、我从 Microwave Engineering David Pozar 中学到了很多知识。

    最棒的

    阿尔茨