This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:图像抑制

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/968455/trf372017-image-rejection

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件:DAC3484

您好!

  我们将 TRF372017与 DAC3484配合使用、以生成调制载波。 我们将生成单音调余弦和正弦、并将它们馈送到调制器的 I 和 Q。 我们目前正获得相等的边带(在概念上只应有一个边带)。 (F_LO +/- f_if、两者都存在)。  

是否缺少一些设置?  

感谢您的提前帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    您可以首先检查 DAC3484输出端的波形是否真正进行了90度相移。 之后、还请检查接口网络是否正确匹配 DAC 和 TRF 器件的共模电平要求。 以下应用手册将有助于:

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

         我们在示波器上检查了信号、它们出现在正交中(示波器测量到97度的相位差)。 我们还检查了 R62和 R54上相对于接地的直流电平。 其中一个为1.37V、另一个为2.11V。 这会影响它吗?

    我们检查了差分输出(BBI_P 和 BBI_N)、它们是两个正弦信号异相、对于 BBQ P 和 BBQ N 则是相同的)

    使用的寄存器设置为:

    寄存器1:60100409
    寄存器3:0000000B
    寄存器5:0D03A28D
    寄存器6:9090100E
    寄存器7:D041100F
    寄存器4:4A01000C
    寄存器2:8880620A

    PCB 上的布线长度匹配。  

    假设它们由于某种原因未处于完美正交、我们仍应看到某种程度的图像抑制。 此时它们彼此之间的距离在1-2dB 以内。  

    以下是我们的相同原理图:串联电感器设置为0欧姆。  

    此致、
    SM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    [引用 USER="SM]我们还检查了 R62和 R54上相对于接地的直流电平。 其中一个为1.37V、另一个为2.11V。 这是否会影响它?

    这是非常极端的。 鉴于 DAC 至 TRF 是交流耦合的、因此 TRF372017端必须存在一些配置错误或焊接问题。 TRF372017上的直流偏移调节能力处于 mV 范围内。 因此、我怀疑这是焊接问题。

    [引用 user="sm">假设它们由于某种原因未处于完美正交、我们仍应看到某种程度的图像抑制。 此时它们彼此之间的距离在1-2dB 以内。  [/报价]

    我同意。

    我还要求我们的同事研究这个问题并进行头脑风暴。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您看到两个载波处于同一电平时、这意味着以下两种情况之一:1) BB 信号不是正交的、或2)一个通道的信号无法到达调制器输入。  您报告的信号实际上是正交的、这意味着两个 I/Q 上都有信号;因此、一定不能通过一个通道。  如前所述、直流不平衡过度且存在问题。  所有桥臂上的电压(如果选择了内部 VCM)应悬停在1.7V 左右。

    作为实验、禁用其中一个 DAC 输出并监控调制器输出。  这有助于推断哪个腿不起作用。 例如、如果禁用 DACA 并且没有变化、则该通道的信号将无法通过。

    请注意、DAC 负载具有接地电感器。  这会将 DAC VCM 设置为0V。  这是一个有点奇怪的配置、将创建一个 HPF 响应、我不确定 DAC 是否会"相似"地短接直流。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     @Hsia RJ Hopper

    关闭其中一个 DAC 输出以查找不工作通道的想法很好。 我们关闭了两个通道、发现调制器的 I 端口不工作、这是共模电压约为2.13V 的端口。 我们检查了焊接情况、并对器件进行了重新加热、但没有差异。  

    I 端口不工作的意思是、当 I 端口上馈入信号且 Q 端口上没有信号时、调制器没有输出、反之亦然(I 上没有信号、Q 上的信号产生输出)。  

    关于 DAC 输出侧的分流电感器接地、我们将移除它(不要忘记我们是如何实现它的)

    再次感谢您的帮助、并期待您的意见、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      期待您的输入、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此您确定 I 端口不工作。  这说明了 VCM 关断以及没有边带抑制的原因。  在该路径中、仍然不能正确配置某些内容。  有时很难进行调试。  也许您可以断开与调制器的连接、并使用探头来查看是否需要交流和直流信号。  我在这类情况下的经验是、存在错误的电阻值或不良的焊点、这是问题的根源。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@RJH @Kang

    过去几天、我们尝试了许多事情:
    1) 1)已更换芯片

    2) 2)已更换 I 和 Q 路径中的所有组件、并已按照您所指出的方法拆下分流电感器

    完全没有区别。 I 路径仍然不起作用。  

    我们强烈怀疑我们的寄存器设置有问题。

    使用的寄存器设置为:

    寄存器1:60100409
    寄存器3:0000000B
    寄存器5:0D03A28D
    寄存器6:9090100E
    寄存器7:D041100F
    寄存器4:4A01000C
    寄存器2:8880620A

    请看一下。 期待在您的帮助下解决此问题、

    感谢你能抽出时间、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得、您之前曾执行过一个实验、在该实验中、您关闭了 I 通道 DAC 上的信号、发现调制器输出没有变化。  同样、如果您关闭 Q 通道 DAC 的信号、整个调制器输出将消失。  这确实表明了一个糟糕的 I 通道。

    我不能想到会使 TRF3720中的一个通道断开的寄存器设置问题。  那么、让我们首先确认几件事情。  让 DAC 输出低频信号、例如30MHz。  然后使用探头、您应该能够将 I/Q 走线向下穿过耦合电容器、穿过耦合电容器并到达器件的引脚。  在本实验中、您是否确实看到每个通道的正交30MHz 音调一直到调制器引脚?

    此外、检查耦合电容器前后的 VCM。  在电容之前、您应该会看到 DAC 想要运行的共模电压。  在电容之后、您应该会在所有四个 BB 输入上看到1.7V 电压。

    -RJH